This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330EVM:噪声

Guru**** 2819655 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330EVM, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941574/amc3330evm-noise

器件型号:AMC3330EVM
主题中讨论的其他器件: AMC3330

您好!

然后、我将在输入 INN 和 INP 短接的情况下测试 AMC3330EVM、并获得相当大的输出噪声、OUTP 和 OUTN 上的噪声约为10mVrms。

根据频谱、主要能量为620kHz:

数据表显示、100kHz BW 时的输出噪声为220uVrms。

两个问题:

1、此620kHz 内容对于 AMC3330是否正常?

2.我是否需要为 EVM 添加更多滤波以实现200uVrms? 或者应该如何测试噪声?

感谢您的任何建议。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图像未正确连接。 其中包括:

    时域上的噪声:

    和频谱:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    建议的噪声滤波通常在连接到 AMC3330输出的差分放大器中完成。 请参阅数据表的图9。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai、我将尝试一些滤波。

    但是、最好了解620kHz 内容是否正常、以及如何在数据表中测量220uV 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    620kHz 内容正常。

    您可以尝试将输出端 C2上的差分电容器从33pF 更改为3.9nF、看看这是否有用。 它会将截止频率更改为408kHz、这应该会衰减一些620kHz 内容。 如果您只对直流测量感兴趣、则可以进一步增大电容器尺寸以进一步降低截止频率。  

    正如您指出的、DS 中测得的220uV 噪声仅在0-100kHz 范围内测得。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复。 我将 R1和 R3更改为1k、将 C1、C2、C7更改为1nF、以获得大约100kHz 的截止频率、现在噪声降低至1mVrms。 在每个输出上、620kHz 似乎同相、因此应在差分测量中予以抑制、这有助于:

    感谢您确认620kHz 正常、至少我知道测量设置没有问题。

    此致、Ken