This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:不使用 VBUS &放大器;电流测量&放大器;警报功能

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949396/ina226-q1-not-use-vbus-current-measurement-alert-functions

器件型号:INA226-Q1

您好,团队

我的客户对 INA226-Q1感兴趣。

您能否帮助回答以下问题?

如果它们不使用 VBUS 进行总线电压测量,如何设置/连接 VBUS 引脚?

,测量的分流电压为正?I2C 是否会将正电压(__LW_AT__二进制)提供给 MCU,如果测量的分流电压为负 )I2C 是否会将二进制的负电压(__LW_AT__补码提供给 MCU?   

INA226-Q1可实现双向电流测量、并使电流可由 MCU 识别为正数还是负数?

,电路短路瞬态电流较大、则感应电压将超过最大81.9mV。  这是否会损坏 IC?  

如果我将警报设置为80mV、则警报将被置为有效、这意味着警报引脚输出从高电平变为低电平?  此警报能否为 IC 提供一些保护?

谢谢

此致

邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    1) 1)如果您不将其用于 VBUS 测量、那么您将无法进行功率测量。  如果可以、则可以将其连接到 GND。

    2)我相信您是正确的。  这是我见过的最好的例子,是 BTC Coding Scheme .................................................................................................. 6.

    3) 3)看起来像差分、您可以达到40V。  请参阅绝对最大额定值。  请记住、这些不是功能范围、而是该部件可具有支架的绝对最大值。  另请参见注释(2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier~