Other Parts Discussed in Thread: INA226-Q1
您好,团队
我的客户对 INA226-Q1感兴趣。
您能否帮助回答以下问题?
如果它们不使用 VBUS 进行总线电压测量,如何设置/连接 VBUS 引脚?
,测量的分流电压为正?I2C 是否会将正电压(__LW_AT__二进制)提供给 MCU,如果测量的分流电压为负 )I2C 是否会将二进制的负电压(__LW_AT__补码提供给 MCU?
INA226-Q1可实现双向电流测量、并使电流可由 MCU 识别为正数还是负数?
,电路短路瞬态电流较大、则感应电压将超过最大81.9mV。 这是否会损坏 IC?
如果我将警报设置为80mV、则警报将被置为有效、这意味着警报引脚输出从高电平变为低电平? 此警报能否为 IC 提供一些保护?
谢谢
此致
邢和