This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4314:使用单个+5V 电源的 OPA4314

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4314, OPA314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948706/opa4314-opa4314-working-with-single-5v-supply

器件型号:OPA4314
主题中讨论的其他器件: OPA314

大家好、

使用单个+5V 电源时、使用 OPA4314是否存在任何问题?

对 ampop 的性能有何影响?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    OPA4314在电压为5V 时应正常工作。  某些性能可能与5.5V 规格略有不同。  但是、我看不到有任何理由担心。

    如果您特别担心某些问题、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的反馈?  

    OPA4314的 ltspice 是否有任何模型?

    我找到了 TINA-SPICE 模型、但无法实现我需要的电路。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    遗憾的是、我们没有为 LTSPICE 制作模型。

    如果您能对您的问题进行某种描述、我可能会为您提供帮助。  我们最近还推出了适用于 TI 的 PSPICE、这是 PSPICE 的免费版本。  我知道这比 TINA 更受欢迎。  OPA314应该与 OPA4314相同、并且有一个 PSPICE 模型在线提供。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、

    由于我在几天内没有收到您的回复、我将假定您的问题已得到解答。  请告诉我您是否有任何其他问题、尤其是有关仿真的问题。

    此致、
    Daniel