This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6001:OPA124的 SPICE 模型

Guru**** 2562130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941539/lmc6001-spice-model-of-opa124

器件型号:LMC6001

您好!

 我们是否仍然有 OPA124的 SPICE 模型?  

反馈客户:

我知道这已经是 EOL 了、但我在这里有一个 OPA124的原理图、我想对其性能与备选方案进行仿真。

谢谢
Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Frederick、TINA V11库有一个来自2011年的库、我保存的是一个 V9文件

    e2e.ti.com/.../OPA124-2011-model.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您为 OPA124提供 PSpice 模型。  

    您好、Fred、

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond