This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:24位值上16位限制的含义

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949118/ina229-q1-meaning-of-16-bit-limits-on-24-bit-values

器件型号:INA229-Q1

总线和分流测量均为24位值。  但是、每个寄存器的上限和下限都是16位数。  

16位数字如何表示24位数字的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frederic、

    16个寄存器位可以是24位数字:XXXX00h 的16位 MSB

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    Kai 在这里是正确的、因为它是寄存器的16个 MSB。  请注意、VBUS 和 VSHUNT 都是20位值(寄存器的20个 MSB)。  我已向数据表团队提出请求、以更好地阐明上限和下限描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mitch、

    谢谢你

    Fred