This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6022:对 LMC6022IMX/NOPB 的任何更改、不同的直流行为都不同

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949139/lmc6022-any-changes-to-lmc6022imx-nopb-different-dc-behave-differently

器件型号:LMC6022

尊敬的先生/女士:

MPN:LMC6022IMX/NOPB

我们发现安装在 U7位置的 DC (974R 和02XI)无法达到(稍低/边际) Vout (根据客户规格)(最小2.75V)

旧直流(878V 和 HLAB)将获得更高的值(高于2.8V)、如绿色框中所示。 因此、需要知道 MPN LMC6022IMX/NOPB 上是否有任何变化。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK 您好、

    根据我看到的电路、最大值应约为3.37V  

    要知道发生了什么、我需要知道这些测试节点的电压:引脚5、引脚6、引脚7、电位计抽头。  

    请使用可疑的坏设备和已知良好的设备报告此情况、