主题中讨论的其他器件: LMP7718、 OPA837
您好!
TLV6742的压摆率低于客户要求、但客户系统的输入信号为2mV、这是一种小信号。 在高精度实验室培训中, 小信号阶跃输入的上升时间基于运算放大器的带宽, 上升时间与转换率规格不匹配。
问题:
1. 对于客户的系统:
f_c=GBW/G_cl =10MHz/48=208kHz
T_r=0.35/f_c =0.35/294kHz= 1.68μs μ s (上升时间)
这是否意味着无论输出电压是多少、上升时间都等于1.68μs μ s? 但我们的客户要求输出在1μs μ s 内达到3.3V。 上升时间是否与要求相冲突?
如果上升时间 与压摆率规格不匹配、是否意味着我可以选择 具有任意压摆率的放大器?
我对上升时间和压摆率感到困惑、我非常期待您的回复。
备份信息:
此致、
Wendy