This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1211-Q1:关于 AMC1211-Q1的 Spice 模型。 与 AMC1311B 相比、参数相同、因此能否使用 AMC1311B 而不是 AMC1211?

Guru**** 2567065 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/945634/amc1211-q1-regarding-spice-model-of-amc1211-q1-as-the-parameters-are-same-when-compared-to-amc1311b-can-i-use-amc1311b-instead-of-amc1211

器件型号:AMC1211-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1311

您好!

由于我在硬件中使用 AMC1211、我只想仿真电路中隔离式放大器的影响。 是否有人可以向我提供 AMC1211的 Spice 代码/型号?

如果不可用、请建议我使用 AMC1311B、其参数与 AMC1211类似。

如果我应该使用 AMC1311B 而不是 AMC1211、我应该对 TI 网站上已经提供的 AMC1311的 SPICE 代码进行哪些更改?

急切地等待解决方案...


谢谢、此致

Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Athieshkumar、

    您可以使用 AMC1311模型、无需更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Smith:

       感谢您的信息。 还需要知道 AMC1311的差分输出(VoutP 和 VoutN)在直流总线电压为600Vdc 时的最大输入电压延迟

    此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Athieshkumar、

    这显示在 数据表的7.10开关特性中。 您是否对信号延迟时间有要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander Smith、

    感谢您提供相关信息。 我明白了。

    此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander Smith、

      我对 AMC1311的 SPICE 代码仍有疑问。  

    查询 1: 我是否应更改 .Param EG ={EGB} 和 .Param TCGERR={TCGERRB}、 因为 EGB 和 TCGERRB 是指 AMC1311B。 如果我更改参数、这意味着我实际上是在使用 AMC1311B SPICE 代码吗? 这种选择 IC 进行仿真的方法是否正确? 请告诉我如何继续。

    查询2:  AMC1311B 和 AMC1211的 EG 和 TCEG 参数相同、如下图所示、因此我将上面 SPICE 模型中提到的参数更改为 .Param EG ={EGB} 和 .Param TCGERR={TCGERRB} 请确认相同以在仿真中使用此更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Athieshkumar T:

    我不建议对仿真网表进行更改、也不支持任何此类更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander Smith、

    感谢您提供有关 SPICE 代码更改的信息。 但我的硬件结果中存在一些限制。

    查询1:当我查看 SPICE 代码时、参数 .Param EGB ={ 0.0629519/100} 和 .Param TCGERRb={-5E-6} 未在 AMC1311的整个 SPICE 模型中使用。 SPICE 代码中提到的这些参数的用途是什么?

    查询2:因此我考虑在仿真中使用上述突出显示的参数。 根据您关于不更改仿真网表的建议、我在直接使用 AMC1311的 SPICE 代码使用上述参数(EGB 和 TCERRB)使用 SPICE 代码时验证了结果、结果几乎没有什么变化。 我能否继续更改这两个似乎满足硬件结果的参数?

    谢谢、此致

    Athieshkumar T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些参数在模型中使用。 向下滚动。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我已根据您的建议查看了 SPICE 代码。 以下是调查结果。

    (1)整个 SPICE 代码中未使用 TCGERRB 参数。 仅显示了下图中突出显示的1个结果。

    (2)公式中使用了 EGB 参数。 第268行中提到的.Param EGB 注释适用于 AMC1311B、但.Param EG0会使用 EG0初始化。

    因此、我需要得出结论、我是否可以更改 SPICE 代码。 请确认相同。

    谢谢、此致

    Athieshkumar T