This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA365:LTSPICE 交流分析同相放大器增益

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA365
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941169/opa365-ltspice-ac-analysis-non-inverting-amp-gain

器件型号:OPA365

我对 OPA365有一些问题。 当我进行 PWL 扫描时、运算放大器正在正确仿真。 当我在0.001Hz 至100kHz 的范围内进行交流小信号分析时、增益数据看起来非常错误。 此模型是否适用于 AC Sweep?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高继电器、

    请显示原理图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的偏置超过负输出摆幅限制。 我建议切换到双电源配置。  

    最棒的

    Hasan Babiker