This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6570:LMH6570

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6570, OPA875, OPA4872

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949312/lmh6570-lmh6570

器件型号:LMH6570
主题中讨论的其他器件: OPA875OPA4872

您好!

我正在为 LMH6570寻找 SPICE 模型。

有任何身体拥有它吗?

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Giora、  

    我找不到 LMH6570 (或4:1版本)的模型。  

    在2006年至2009年的时间范围内、我曾多次将缓冲多路复用器开发称为缓冲多路复用器开发、TI 高速产品组也做了一些、  

    2:1版本是 OPA875、它在其 Web 文件夹中显示了一个模型、这是一个奇怪的.sub 文件、也许有人可以为您将其导入 TINA

    2. 4:1版本是 OPA4872、它有一个 TINA 参考设计、附在此处-  

    e2e.ti.com/.../0285.OPA4872-ref-design.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢。

    我在我的仿真设计中使用 OPA4872的 SPICE 模型。

    在 PCB 中、我将使用 LMH6570。

    对于 X1.3的增益、我要知道我应该使用什么电阻器。 在数据表中、我找到一个据说使用1k 的图。

    我想看看它将提供什么 BW 和脉冲响应。

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地平线上可能没有模型、但由于这些 R 在 LMH6570中是外部的、因此您可以在物理硬件上尝试不同的值

    这些1k 欧姆的数字对我来说似乎很高。 有时、这是馈通效应的过度补偿、迫使 CFA 对该问题进行带限。