This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3011-EP:具有逻辑高电平输出的输出泄漏电流

Guru**** 2385340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3011-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940470/tlv3011-ep-output-leakage-current-with-logic-high-output

器件型号:TLV3011-EP

您好!

当开漏输出为逻辑高电平时、似乎没有提到输出泄漏/截止电流。 TLV3011-EP 数据表以及非 EP 版本似乎都缺少这一点。 我想知道在最高工作温度下器件的最坏情况下输出泄漏电流是多少。

谢谢、

-Tom Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Tom

    我明白你的意思。  我将在明天向您寻求信息并回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom

    25°C 时的典型输出高泄漏电流小于100pA、该值将随温度升高而增大。

    在125C 时、泄漏电流将小于10nA。

    我假设您要询问以确定您可以使用多大的上拉电阻器。

    通常、我们绝不建议电流比1M 高得多、以避免对附近电路的噪声耦合敏感。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck。 真是个好消息。 有时 泄漏可能大于100uA、即使使用10k 左右的上拉电阻也会导致问题。 我很高兴这里不是这样。

    -Tom