This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA300:Rsense 上的信号

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA300, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/949026/ina300-signal-on-rsense

器件型号:INA300
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!  

你好。 我希望你们做得好。  

我们的客户正在使用 INA300、他们有以下查询。 请在这一问题上帮助我们。

"当我测试它时、INA300信号(引脚5)的输出工作。 但是、正弦波信号不会显示为通过 INA300。 如果检测工作正常、这意味着信号正在通过 Rsense、因此我想知道为什么我在示波器上看不到它

TINA-TI 仿真正常工作。(请参阅随附的文件)。 现在、我要测试实际的硬件

信号是频率为5Hz、峰峰值为5V 的正弦波。 它通过电阻器进行驱动(1k 使电流达到5mA、超过我们的阈值)和(3K 使电流达到大约1.7mA、低于我们的阈值)。 单独驱动以测试两个实例。 如果您想知道、Rsense 为10欧姆、Rlimit 为1.22K

另一件事是、当 Rsense 的一端的引脚2未如原理图所示接地时、信号实际上会经过、但感应不再工作。 这是一个令人难以置信的问题。"


期待您的回应。  


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedric、

    使用该器件测量该低电平的电流是一项挑战。 根据我的计算结果、使用您为 I_LIMIT 填充的1.27kΩ Ω 电阻器、您在这里设置的跳闸点是24.9mV Vsense、这相当于2.49mA 负载电流的跳闸点。 通过1k/3k 电阻器发送5Vpp 正弦波、您可以有效地通过10欧姆电阻器发送5mApp/3.4mApp 正弦波、以生成50mVpp/34mVpp Vpp Vsense。 这意味着您在仿真中应用的峰值电压为25mV、理想情况   下、这只足以触发比较器。

    也就是说、在 Vsense 处还有-650uV 的最坏情况电压偏移、 由于 Vsense 有多低、这会给测量增加2.6%的额外误差、而在最坏情况下、通过10欧姆电阻器流入 IN-引脚的10uA 偏置电流会导致额外的100uV 误差。 仅从这两个误差中、您就需要考虑3%的误差幅度、这很可能会导致器件跳闸。 检查这一点的一个好方法是在 IN+和 IN-之间放置一个电压表、以准确地查看器件所看到的感测电压、因为无论系统中的其他节点如何、引脚上的电压都将是器件所作用的电压 (在基准测试中也是如此、并且是开始调试的最佳位置)。 另外请记住、系统中会有其他潜在误差、这些误差会进一步加剧这种情况(R_LIMIT 的容差、负载电阻的容差等)、因此您可能需要在我在这里指出的范围之外增加裕度。  

    我重新创建了您的设置并运行了它、发现 VSENSE 已满24.7mV、接近但未达到您定义的系统限值。 减小电阻器以使负载电流增大、考虑到误差后、ALERT 引脚在大约2.6mA 的负载电流下拉至低电平:

    最后、当 IN-引脚未端接时、仿真失败的原因是 CSA 在检测电阻器上进行差分感应、不应放置在接地路径中。 在该节点上没有接地端接的情况下、您可以有效地将全部电流强制进入器件的 IN+和 IN-引脚、至少使其以非线性方式工作。 实际上、这可能取决于电流大小、甚至可能损坏器件的引脚。