This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9102:关于偏置电流和输入阻抗

Guru**** 2501645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/941061/tlv9102-about-bias-current-and-input-impedance

器件型号:TLV9102

您好!

您能不能~℃输入阻抗和输入偏置电流的最小/最大实际值@-15 55 μ A?
我知道数据表中没有指定这些值。
但是、客户需要将其作为新设计注意事项的参考信息。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    由于输入偏置电流不是测试限值、因此我们无法为此规格提供最大值。 但是、数据表中的图13显示了输入偏置电流在温度范围内的典型性能。 如您所见、输入偏置电流直到~80C 才开始增加。

    器件的输入阻抗很少是设计中需要考虑的问题、但可以使用数据表中的图12通过共模电压变化除以输入偏置电流的变化来计算。 同样、这不是经过测试的限值、因此我们无法为此规格提供最小值/最大值。 我建议阅读"我需要高输入阻抗!" 以了解更多信息。

    谢谢、

    Tim Claycomb