This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:为什么输入悬空时输出不是固定值

Guru**** 2534120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948936/ina333-why-output-is-not-a-fixed-value-when-input-is-floating

器件型号:INA333
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

虽然 INA333指出输入不应悬空、它表示我们应该有偏置电流的路径。

但是、与 INA240相比、当输入保持浮动时、输出是一个固定值。

为什么 INA333不能是固定值、但 INA240可以是固定值? 我们是否需要为 INA240的偏置电流提供路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    两个芯片完全不同、无法进行比较、但 INA240还需要一条连接到信号接地的低欧姆路径。 这通常由器件提供、该器件的电流由 INA240测量。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    如 Kai 所示、INA333是仪表放大器、INA240是高侧和低侧双向电流感应放大器。 是的、这两个器件都在测量输入上的差分电压。  

    在 INA240高侧电流感应案例中、电路具有从输入电源到接地的低欧姆路径。 电源是一款低阻抗器件、连接到 INA240中感应电阻器的高侧(您可以将电源视为交流接地)。  

    如果 INA240放置在电流检测配置的低侧、则 其具有与 Kai 提到的相同的低电阻路径。  

    在 INA333的情况下、输入偏置电流返回路径被寻址至以下相似电路、请见捕捉的图像。 由于 INA333的输入阻抗非常高(100Gohm 范围)、因此输入偏置电流仅为近似值 范围内为+/-70pA。 如果没有替代偏置电流路径、发生器的电流(麦克风、TC 等)可能会导致 INA333的输入电势超过共模电压范围。 通过在输入端添加替代偏置电流路径( 一个典型的大值电阻器、可为低电流器件灌入大约 uA-mA 的电流、将变压器配置中的中心抽头接地)、它将从发生器中移除过多电流、并将 INA333的输入电势保持在 VCM 范围内。  

    这与太阳能电池板连接非常相似。 在阳光下、如果有人移除负载或更改为高阻性负载、PV 面板的输出电压将会上升。  

     

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond