This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072:音频前置放大器

Guru**** 2772575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948845/tl072-audio-preamplifier

器件型号:TL072

您好!

附加电路专为9伏电源而设计、D 类放大器 TPA3251D2的电源为26伏。 在不进行转换(低至9伏)的情况下、我是否可以使用26伏电压为电路进行一些更改的前置放大器供电? 连接到前置放大器的麦克风的阻抗为200欧姆。 它是否与前置放大器的输入匹配? 我能否在电路中不发生显著变化的情况下将 POT1替换为数字电位器? 另外、请快速检查电路、因为我对音频电路不是很熟悉。

此致、

Tsvetan

e2e.ti.com/.../PREAMPLIFIER_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    R29和 R38 (3k3)看起来像将麦克风信号上拉至电源电压。 对于动态200R 麦克风、这是错误的。 它们不应进入电源电压、而应进入信号接地。 然后、它们形成标准的3k3负载、这是动态200R 麦克风的适当负载。 还是应将驻极体麦克风连接到输入端、并需要 R29和 R38进行供电?

    IC5需要干净、稳定且无噪声的电源电压、因为电源电压通过 R30/R33和 R39/R40耦合到信号链中。 有一个低通滤波器、200R 动态麦克风与 R33并联、因此电源电压噪声不会直接耦合到信号链中。 另一方面、IC50提供非常高的增益。 因此、我仍会为模拟电路使用稳压器(9V 左右)。

    POT1可由数字电位器进行交换。 但请记住、它必须能够处理真正的交流信号。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的快速回复!

    也感谢您的解释。
    我能否获得具有数字音量控制或 AGC 的放大器参考设计的链接?

    此致、

    Tsvetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetan:

    您可能希望查看以下站点:

    Kai