This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM211:LM211

Guru**** 2906720 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947992/lm211-lm211

器件型号:LM211
主题中讨论的其他器件: LM111

我们将在新设计中使用 LM211。  第6.1节中的表显示工作虚拟结温为150C、但接着说它只是一个应力额定值、并且在这些条件下或任何其他条件下的功能运行并未注明。  因此、除了作为损坏限制之外、这种方法是无用的。  第6.3节中的表仅给出了环境温度(LM211为-40至85C、LM211Q 为-40至125C)。  您能否提供最高工作结温、以保证数据表中的功能运行?  我们的航天环境通常超过85°C。     我们对结温设定了限制、因为这更能说明器件功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已确认您的帖子、并将于明天10月14日结束业务时回复您。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的功能运行在-40°C 至85°C 的环境温度范围内得到保证。 在环境温度为85°C (由于自发热)下进行测试时、器件的结温实际上高于85°C。 您可以使用数据表中的表6.4来计算环境温度为85°C 时的结温。

    在85C 至150C 的温度范围内运行可能会影响器件的可靠性和性能。 我们建议在该范围以下运行器件。 我希望这能解答您的问题、并随时与您联系以提出任何其他问题。

    谢谢、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这不能回答我的问题。  表6.4仅在我知道85°C 限制下允许的最大功耗时才有用,前提是假设 JA*Pdmax +85°C。  您能否在85°C 时提供 Pdmax?  我不是一个 ED 人 、因此我不确定如何解决这个问题。

    为了澄清一点、结温是限制器件运行能力的参数。 而不是环境温度。  供应商在大约15年或20年前不再提供结限、可能是为了节省资金。  但是、要正确地说部件是否可以在85°C 的温度下工作、您需要知道功率是多少。  通常、我们不会在85°C 时耗散允许的功率、在航空航天领域、我们的环境中甚至会超过85°C、 因此我们想知道该部件是否仍能正常工作。  就可靠性而言、这也是结温随时间变化的函数(有些累加)。  虽然结温升高到85°C 以上会影响可靠性、但我们通常不会长时间处于高温状态、因此这不是问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerry、

    LM211在150°C 时仍应用作比较器、但不符合指定的温度范围性能(即电源电流、输入偏置电流、输出驱动、传播延迟规格)。 如果您希望在极端温度下运行、则需要极大地增大设计容差。

    从技术上讲、在85°C 时没有更多功率耗散的裕度来满足规格要求。 在测试期间、由于器件自身的功率耗散(加上任何指定的负载功率耗散)、我在中未了解到、实际裸片温度高于85C、但这已纳入规格限制。

    那么、在85°C 时、您可以消耗多少额外功率以达到150°C 的限制?

    请记住、功率耗散会导致温度随环境的变化而升高。

    150 - 85 = 65°C 上升

    您未指定所使用的封装、因此我们将在162°C/W 下使用最坏情况下的 PW TSSOP 封装

    65 / 162 = 401mW

    因此、在85°C 时、您可以消耗最大400mW 的功率以达到150C 裸片温度限值。

    假设满电源电压和最大电源电流、LM211本身将消耗13.5mA * 30V = 400mW...Uh、噢...

    400mW * 162 = 65C 上升...因此、在 TSSOP 封装中、裕度已被自功率耗散占用。 这很可能是 LM211Q 不采用 TSSOP 封装的原因。

    因此、如果您需要在85C 下耗散功率、则最好使用 DIP 封装、并尽可能降低电源电压、以最大限度地降低自耗。

    航空应用确实应该使用 LM111。

    当然、TI 建议保持在指定的温度范围内、任何超出此范围的操作都由客户自行承担风险。

    谢谢、

    Joe