This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:焊球成分

Guru**** 2510045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938975/opa2189-ball-composition

器件型号:OPA2189

我们的客户询问以下问题以注册使用 Sn 的器件、您能告诉我们详情吗?

材料: OPA2189IDGKR

1、使用镍接地或不接地。 :是/否

μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

3.热处理,如退火或非热处理: 是/否

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    通常、应用工程无法访问有关产品组装的所有信息、因为我们的重点是产品的电气应用。 我使用 TI.com 和一些其他可用资源尝试找到 OPA2189IDGKR 材料问题的答案。

    OPA2189IDGKR 不使用任何锡(Sn)、而是使用下表中列出的 NiPdAAAAAAg 铅涂层/焊球材料。

    因此、当 Sn 未在产品中使用时、"注册使用 Sn 的器件"是否具有任何相关性?

    我与我们的质量工程师讨论了您发布的有关铅涂层的三个问题。 他说、TI 通常不会透露有关封装材料和制造工艺的详细信息。 我希望、如果确实需要、您的公司必须签订 NDA。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas

    感谢您的评论。

    通过查看以下网站、我可以找到有关使用铅和焊球涂层材料的信息。

    https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=OPA2189IDGKR&keyMatch=OPA2189IDGKR&tisearch=Search-EN-everything&usecase=OPN

    OPA2189IDGKR 具有 Sn、对吧?

    如果使用 Sn、我有一些问题是我问的。

     

    1、使用镍接地或不接地。 :是/否

    >本设备使用镍进行涂层:是/否

     

    μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

     

    3.热处理,如退火或非热处理:是/否

    ⇒我问您是否有部件退火。

    如果您查看下面的网站、您会发现类似的问题已得到解答。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/785924

    请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San、

    是的、我在 TI.com 上看到的铅涂层/焊球材料信息与您列出的 OPA2198网页信息之间存在冲突。 我已向我们的营销工程团队发送内部消息、询问他们是否能帮助解决您对 铅涂层/焊球材料的问题。 我必须等待他们的回复、然后才能使用他们提供的信息回复您。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    很抱歉、我对 OPA2189IDGKR 引线和焊球镀层造成的任何混淆。 我在不同的网站上查看了 OPA2189IDGKR 信息、并错误地查看了 OPA189IDKR 信息。 事实证明、尽管  使用相同的封装、但这两个器件 使用不同的引线框模板。

    OPA2189IDGKR 确实使用 TI.com 网页上所示的亚光锡(Sn)引线框镀层。 我联系了我们的质量工程部门、了解他们可能掌握的有关 OPA2189IDGKR 引线框镀层的任何信息。  有人告诉我,新的编制报告将於  九月十四日(星期一)发表。 上传后、它将提供相关信息、以便客户对问题1和2做出明智的决策。 希望下周我们将获得问题1和2的相关信息。

    我相信必须 向 海外的 OPA2189IDGKR 汇编器查询引线框制造商可能进行的任何热处理/退火。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    请参阅 OPA2189IDGKR 材料成分搜索页面的链接。 我的理解是、今天刚刚发布了这份报告。

    我知道您一直在询问镀层厚度、但我不确定我们是否能够提供该信息。 请告诉我这是否能解答您的球构成问题。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas

    感谢您的评论。

     

    很抱歉、我看不到 OPA2189IDGKR 材料成分搜索页面的链接。

     

    请您回答以下问题。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/785924

     

    如果使用 Sn、我有一些问题是我问的。

     

    1、使用镍接地或不接地。 :是/否

    >本设备使用镍进行涂层:是/否

     

    μm 最外层镀层的厚度:10 μ m 或 μm /小于10 μ m

     

    3.热处理,如退火或非热处理:是/否

    ⇒我问您是否有部件退火。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    当 e2e 将 URL 转换为如上所示的文件映像时、它断开了链接。  重试链接:

    www.ti.com/.../report

    希望这能提供您正在寻找的一些信息。

    下面是我能够找到的有关这些问题的信息:

    1、使用镍接地或不接地。 :是/否-否 根据 OPA2189IDGKR 材料成分报告 、引线框镀层或任何封装材料中未使用镍。  

    >本设备使用镍进行涂层:是/否-否

      μm  μm 层镀层厚度:μm μ m 或以上/μm μ m - Sn 厚度范围为7 μ m 至20 μ m

     3.热处理,如退火或不退火:是/否-是。

    ⇒我问您是否有部件退火。

    Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas

    感谢您的回复!