This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:INA118:关于 INA118 Gian 的问题

Guru**** 2503485 points
Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948451/ina118-ina118-a-question-about-the-gian-of-ina118

器件型号:INA118

Oliver OU:Raymond:

这是 Jabil Shang Hai 的问题。 请支持回复。  

TI 能否提供5000增益的允许增益误差?

如果增益设置为5000、则组件的增益误差有多低或多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问:TI 能否提供5000增益的允许增益误差?  如果增益设置为5000、则组件的增益误差有多低或多高?
     
    以下是有关 INA118的更多增益信息。  
    TI 不对增益大于1000的部件进行表征、但理论上它应在增益=5000时工作。  因此、数据表建议在低于增益<= 1000的情况下运行。 以下是原因。
     Rg 连接中的寄生效应可能会导致明显误差
    2、增益= 5000时、输入运算放大器级的 AOL 开始起作用、并且可能会使增益误差增大。
    3、增益= 5000时、您可能需要使用最大值 电源电压(+/- 18V)。 如果最大 输出电压设置为15Vdc、输入电压范围仅为近似值  +/- 15V/5000 =+/- 3mV (在 Vout=17.5V 时、输入范围 必须小于+/- 3.5mV。 因此、如果输入信号接近3mV、INA118的输入端的变化不能超过0.5mV)、这意味着您需要监控输入源误差和基准引脚的稳定性(如果 Vref 或引脚5引脚未接地)。  源误差略有变化、会对 INA118的输出电压产生很大影响。   
    4、增益= 1000时、典型增益误差约为0.5%至1%。  当增益= 5000时、增益误差将更高。
    如果您能够精确地在应用中控制上述参数、那么当增益为5000时、您很可能会在几个百分比内(我没有数字、可能小于5%)管理增益误差。 换言之、您需要在系统中仔细监控上述参数。 不需要的误差总和会导致 INA118的输出发生较大变化。 出于这些原因,我们不建议使用增益大于1000的部件。  
    如果您有其他问题、请告诉我。 我希望这能回答你的问题。  
    最棒的
    Raymond