This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:器件可为负载提供的最大功率(以瓦特为单位)

Guru**** 2907450 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940594/opa462-maximum-power-in-watts-the-device-can-supply-to-the-load

器件型号:OPA462

大家好、

我们收到了一位客户的询问、询问 OPA462可为负载提供的最大功率(以瓦为单位)。 我已经计算了器件中的最大功耗、但客户需要器件可向负载提供的最大功率。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    这是一个不同寻常的问题 、因为我们通常不会指定运算放大器对负载的最大输出功率。

    最大 OPA462输出功率将取决于最大输出电压摆幅和最大输出电流能力。 OPA462数据表指出、它将提供+/45mA 电流、但这可能并非每个器件都是如此。 下面显示的 OPA462输出电压与输出电流间的关系曲线表明  、使用+/-35mA 的更保守最大电流可能更安全、而不是+/-45mA。 这些曲线还表明、在该输出电流水平下 、在该电流条件下、相对于电源轨的最大摆幅约为82V、电源轨为90V。

    然后、根据最大电压摆幅和电流计算输出功率:

    PO (MAX)= Vo (MAX) x IO (MAX)

    PO (MAX)=(82V)(0.035A)= 2.9W

    这是 当输出为 恒定直流时的输出功率 、或方波的输出功率、这些功率代表最大输出功率条件。 如果波形是正弦波等其他波形、则表示峰值输出功率。 正弦波或其他类型的波形更涉及最大功率输出计算、但不会成为最大输出。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程