This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2142:IQ 更低的40V 快速响应放大器解决方案

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2142, LMP8672, OPA37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948516/tle2142-lower-iq-40v-fast-response-amp-solution

器件型号:TLE2142
主题中讨论的其他器件: LMP8672OPA37

大家好、团队、

我正在寻找 TLE2142的替代解决方案。
我的客户喜欢 TLE2142 40V 电压轨和45V/us 快速响应性能、但希望尽可能降低静态条件下的功耗。
是否有任何与具有较低 Iq 的 TLE2142性能相似的好选项或开发计划?

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sawamoto

    另一种选择是 LMP8672、它提供更好的直流规格和令人印象深刻的45MHz。 不过、压摆率将由电流决定、由于这是一个电流较低的器件、因此它也只有20V/us。  

    对于更高的压摆率、可以选择 OPA37。 它是一个解补偿运算放大器、这意味着它必须具有5 (最小值)的增益、但与 TLE2142相比、它节省了大量功耗。