This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393-Q1:数据表中的窗口比较器。

Guru**** 2766885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940879/lmv393-q1-window-comparator-in-datasheet

器件型号:LMV393-Q1

您好!

我将 LMV393LV 用作窗口比较器。 我查看了数据表上的原理图、在我看来、IN+和 IN-在放大器上翻转了。 请确认这是一个拼写错误。

下面是数据表上建议的原理图图片。

谢谢。

\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taufiq、

    请勿因 MOSFET 而增加反转。 有些读者可能会认为是反转的。 MOSFET 不是为了增加反相、而是显示了开漏输出级(它们位于"框"内)。 我们可能需要澄清...

    对于每个比较器、当负输入超过正输入时、输出将变为低电平。

    因此、当 VIN 为0V 时、较低比较器的负输入为 VTH-(+1.1V)、正输入为0V、因此输出为低电平。 上部比较器具有 VTH+(+2.2V)的正输入和0V 的负输入、因此输出为高电平。 由于输出为或、因此产生的输出为低电平(在窗口外)。

    当 VIN 为1.5V 时、较低比较器的负输入为 VTH-(+1.1V)、正输入为+1.5V、因此输出现在为高电平。 上部比较器具有 VTH+(+2.2V)的正输入和1.5V 的负输入、因此输出为高电平。 由于输出为或、因此产生的输出为高电平(在窗口内)。

    当 VIN 为2.5V 时、较低比较器的负输入为 VTH-(+1.1V)、正输入为+2.5V、因此输出为高电平。 上部比较器具有 VTH+(+2.2V)的正输入和+2.5V 的负输入、因此输出为低电平。 由于输出为或、因此产生的输出为低电平(在窗口外)。

    所以是正确的。