This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV110EVM:孔直径

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948164/drv110evm-hole-diameter

器件型号:DRV110EVM

大家好、

我从这个螺纹中了解到、四个安装孔是对称的。 但是、我是否也可以要求提供孔直径?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/913690/3399350#3399350?jktype=e2e

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 让 我在10月16日之前检查并向您提供反馈

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 上的孔径为2.8mm。

    注意事项

    Shinya