This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM293:未使用的引脚连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM339, TL331, TL331B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940602/lm293-unused-pin-connection

器件型号:LM293
主题中讨论的其他器件:LM339TL331TL331B

您好!

我使用引脚5/6/7、但使用引脚1/2/3。

如何连接引脚1/2/3? 悬空? 绑定到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    请参阅 LM339系列应用手册的第5.1节:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

    我建议将一个引脚3直接连接到引脚4 (GND) 引脚、并通过一个1MEG 电阻器连接引脚2。 输入偏置电流将在1M 电阻器上生成一个小电压并强制输出为低电平。

    AppNote 会在输入端添加串联电阻器以限制任何瞬态电流。 如果引脚3和4直接连接在一起-它们之间不应有任何大的瞬态差异。

    如果您只需要单个器件、TL331或 TL331B 是单通道版本。