This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA227:OPA227U 最大功耗

Guru**** 2384760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940632/opa227-opa227u-maximum-power-dessipation

器件型号:OPA227

你(们)好  

美好的一天!

我们的客户希望了解:

OPA227U 最大功耗

请帮助?

非常感谢!

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    Q:OPA227U 最大功耗

    如果没有实际原理图、我将估算最大值 直流功率耗散(也取决于 IC 封装、电压轨和 Tambb 工作温度等)。 对于交流功率损耗、您必须推导运算放大器的平均功率。  

    如果我在45mA 时使用输出短路数字(每安培持续电流)、则最大值为 功率耗散约为(45+8.4mA)*15 = 0.80W -->使用此图,运算放大器的结温约为110.1C/W*0.80 + 25C = 113C (连续运行)。  

    如果我使用结至环境热阻作为基准、在25°C 时为110.1°C/W、则25C + Pwr 功耗* 110.1C/W < 150C、其中最大值为 功率耗散为1.14W (此功率值对于持续运行是不可持续的)。

    因此、我对直流最大值的估计 D (SOIC)封装的功耗约为1W。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    如果您想深入了解更多详细信息、请观看本主题的相关视频。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-power-and-temperature?context=1139747-1139745-14685-1138799-607342

    最棒的

    Raymond