This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1558:SMT/SOIC-8中最接近的替代产品

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940801/lm1558-closest-alternative-in-smt-soic-8

器件型号:LM1558

大家好、

我有一个关于 LM1558H/NOPB 的问题。 您能否向我推荐具有与 LM1558H 相同功能但采用 SMT/SOIC-8封装的组件?

某些功能具有更高的优先级:

  • 双电源电压+/- 22VDC
  • 低待机功耗(低 IQ)
  • 0.5V/us
  • 温度-40°C/125°C
  • 良好的 EMC
  • 在输出端提供短路保护

提前感谢您、
Riccardo  



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    LT1013DMD 是最接近的匹配项。 该双 SOIC 器件具有奇数引脚。