This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:LM2904B 封装

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940223/lm2904b-lm2904b-package

器件型号:LM2904B

你(们)好  

我想问的是、LM2904B 的 VSSOP (8)和 SOT-23 (8)是否有 MP 计划? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    最后我听说、计划是2021年。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    LM2904BIDGKR 将首先推出、计划于2021年第1季度推出。  对于 LM2904BIDDFR、预计为2021年第2季度或2021年第3季度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ronald、

    因为我的客户在布局中可能存在空间限制、所以需要这两种类型的封装。

    LM2904BIDGKR 和 LM2904BIDDFR 是否可以立即申请样片? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    这些 LM2904B 尚未提供样片。 但是、目前有一个类似器件 LM2904DGKR。