This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333-Q1:OPA2333问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2333-Q1, TINA-TI, OPA2188-Q1, TLV2186, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940352/opa2333-q1-opa2333-question

器件型号:OPA2333-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2188-Q1TLV2186OPA2333

您好、专家、

OPA2333-Q1用于感应 BMS 系统中的电池电压。 这是一种氢能电池设计。 该应用程序如下所示:

第1部分是电池系统;第2部分是传感部分。 这两个部件 参考两个不同的 GND (GND1和 GND2)。

  • 放大器能否正常工作?
  • 这两个部件参考不同的 GND。 是否有风险?

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此类 BMS 系统可以正常工作、但每个运算放大器的电源必须自举(例如、使用至少20个齐纳二极管)、并且必须如使用 U100_LS 运算放大器所示对输出进行电平转换、以便由5V 单电源供电的 DAC 可以监控电压。

     

    为了方便您、我在此附上了 TINA-TI 电路原理图。

    e2e.ti.com/.../8233.OPA2333-BMS-System.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    非常感谢您的支持。 这非常有用。

    如果客户希望宽输入电压(±5V)、则意味 着放大器的电源电压需要达到±5V。 您可以为此应用推荐放大器吗? 谢谢。

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于+/-5V 输入范围、您无法使用 OPA2333、因为它的最大总电源电压为5.5V (或+/-2.75V)。  因此、对于10V 总电源、最佳选择是使用 TLV2186、但它不符合 Q1汽车标准。  如果您必须具有 Q1资质、则最接近的是 OPA2188-Q1。

    当然、要使用10V 电源实现 BMS 监控方案、现在必须使用击穿电压为10V 的齐纳二极管、而 不是 OPA2333实现中使用的5V I。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面、请找到 BMS 监控方案的更简单的实现方式-无需更高电源的运算放大器、因为电池组中的所有读数都必须由5V 单电源供电的 DAC 读取。

    e2e.ti.com/.../2134.OPA2333-BMS-System.TSC