This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321-N:输出短路电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948241/lmv321-n-output-short-circuit-current

器件型号:LMV321-N

大家好、

数据表显示了以下两种有关输出短路电流的规格。



  LMV321-N 应该采用哪种封装?
 蓝色部件是否指示-Q1器件?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的修订版 J 中、只有较低的两条线出现、并应用于所有器件(-Q1或非 Q1)。

    图7-47似乎与40mA 值相矛盾:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    我很抱歉造成任何混淆。  我不认为第二行用于 Q1器件、而是用于所有非 LMV3xx-N 的器件  由于我通常不会介绍该器件、因此我没有了解产品说明书修订原因的最新信息。

    我正在与同事联系、看看谁参与了变革、以便他们能够做出任何必要的澄清。  我希望明天能为您提供答案。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:San、您好!

    感谢您的支持。
    我将等待您团队的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    您用蓝色框的底部两行用于器件的汽车版本。 红色框中的顶线适用于该器件的商业版本。

    谢谢、

    Tim Claycomb