This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:两个具有相同回路电流和共用接地的独立电流变送器、在这种情况下需要检测这些变送器的输出之间的短路。 有可能吗?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947351/xtr111-two-independent-current-transmitters-carrying-same-loop-current-and-with-shared-ground-in-this-case-need-to-detect-the-short-between-outputs-of-these-transmitters-is-it-possible

器件型号:XTR111

您好!

远程供电(> 1km)、两个具有共享接地的独立传感器与具有4-20mA 环路的专用 XTR111器件连接。 当传感器空闲时、两个 XTR111的输出电流相同(XTR O/PS 也具有相同的共用接地)。 在接收端、使用与基准电源接地相同的专用 HCSR 电路将电流转换成电压。 当我将电流发送器的输出短路时、我无法检测到 HCSR 输出的变化。 在这里、我的要求是检测载流导体之间的短路。 我如何才能做到这一点? 请建议。 感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利加穆尔西,

    您能否与我们分享原理图? 什么是 HCSR 电路? 它是高线性模拟光耦合器吗?

    由于两个独立的4-20mA 电流环路共用同一个接地基准、通过接地的总电流是两个独立电流源的总和。  

    在空闲状态下、假设输出电流为4mA。 根据假设、总电流为8mA。 如果您短接一个电流源、则剩余的4mA 电流应以接地为源。 可以通过多种方法检测事件(无需查看原理图)。

    1.在两个电流环路的尾端(接地上方)放置一个小电阻器。  

    2. 感测 HCSR 电路上的电压-->如果载流导体之间短路,HCSR 输入上的电压可能为0或接近接地。 在 XTR111侧、恒定电流*无穷大电阻应将输出电压提升至 XTR111的电源电压。  

    我相信还有其他更好的方法来检测这些事件。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢你的答复。 我会按照您的建议尝试进行仿真。 现在、我无法分享原理图、但我可以分享符号电路图。 请根据这一建议提出建议。 高达 HCNR201的输入正在使用相同的接地基准。 HCSR 输入和输出是隔离的。 当载流导体之间发生短路时、我应通过微控制器声明。 在实验中、当我尝试如图所示的区域短路时、无法检测两个 HCSR 输出的变化。 根据您的建议、我将尝试在接地上方的 XTR111尾端使用小电阻器(27欧姆)。 如有任何需要、请提出建议。

    此致、

    林格穆尔西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我粘贴了一个图像文件。 如果该图不可见、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林格穆尔西,

    请使用红色圆圈中的图标上载图像文件(png、jpg 等)、使用绿色圆圈中的图标上载标准文件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林格穆尔西,

    如果您只需要在空闲状态下检测短路(两个输出均提供4mA 电流)、则只需在接收端(HCNR201的输入端)使用两个不同的负载电阻(负载电阻)。 “无短路”条件使两个电压降不同,“短路”条件使它们相同:-)

    Kai