This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIFFAMP-EVM:如何评估 INA105?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DIFFAMP-EVM, OPA207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948381/diffamp-evm-how-to-evaluate-ina105

器件型号:DIFFAMP-EVM
主题中讨论的其他器件: OPA207

我尝试利用 DIFFAMP-EVM 在大约2.3V 的电压下输出两个信号之间的差值。 当我将这两个信号连接到 VIN+和 VIN-时、我看到输出大约为1.15V。 板上的插座中有一个 INA105KP。

我的输出电压似乎包括板载 U1 OPA207放大器的缓冲值。

如何绕过该放大器以获得以0V (大约)为中心的 V_OUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、还有其他信息:我配置了跳线、使其与 DIFFAMP-EVM 用户手册中图5左上角图片所示的配置相匹配。  www.ti.com/.../sbou211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    感谢您发帖。 如果您不想对输出进行电平位移、则可以将该引脚接地。  基准电压由 J9设置、J9将基准接地或将基准连接到基准缓冲器的输出。  或者、此跳线可保持未连接状态、所需的电压可直接施加到 VREF 测试点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的回复。

    如果我直接监控 VIN+或 VIN-(无放大器)、它们都报告2.4V 电压、符合预期。

    我在 J9处将 VREF、GND 和 BUF 连接在一起。 我将 J4/Pin3设置为 VIN-、将 J8/Pin3设置为 VIN+、将 J2/Pin1设置为 VREF、将 J6/Pin5设置为 VOPA。 Vo 约为0.8V。

    如果我从 GND 移除 BUF 并让其在 J9处"浮动"、则 VO 变为1.15V。

    如果差分放大器件正常工作、我希望 V0大约为0.003V。

    数据表中的公式显示 VO =(Ra/RB)*(VIN+- VIN-)+ VREF

    据我所知、我的 VREF 为0、但无论我做什么、仍然会看到静态偏移。

    您能否推荐可消除偏移的跳线设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这似乎是输入/输出限制。

    • 您的电压电源是什么?
    • 您的每个输入上都有2.4V 电压? (IN+和 IN-)
    • 是否存在共模电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何将 VCC 和 VEE 应用于电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请参阅用户指南的第4.1节-电源:

    分别在 TP1和 TP3处为测试点 VCC 和 VEE 为器件供电。 这些测试点为插座差动放大器和板载基准放大器供电。 该电路板最初装配了一个 OPA207作为参考放大器、但如果使用了不同的器件、则请注意、新器件可在与差分放大器相同的电源下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、这可能是我的问题(无电源)。 我将连接这些线、看看它是否起作用。