This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4062:数据表中提到了低功耗器件

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940264/tlv4062-data-sheet-mention-low-power-devices

器件型号:TLV4062

您好!  

数据表第4页第6.1节而不是第3节中的问题:  

"对于低功耗器件,结温上升到环境温度以上的程度可以忽略不计;因此,结温为

被认为等于环境温度(TJ = TA)。”

它还规定了最大125平方塔 I Tj  

但在第22页、它是-40到+85。

您能帮我理解吗?

此致

Jorgen

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jorgen

    很抱歉造成混淆。  器件温度范围为-40至125C。  第22页上的信息是一个错误、我将得到修复。

    感谢您将此事提请我们注意。

    卡盘