This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2264A-Q1:ESD:CDM

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2264A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940241/tlc2264a-q1-esd-cdm

器件型号:TLC2264A-Q1

您好!

我相信这款 Q1级运算放大器已经通过了 CDM 方法、但根据可靠性测试数据、它显示"请参阅数据表"。
我查看了数据表、但它仅提到 HBM 和 MM
该运算放大器是否通过了 CDM 方法?

https://www.ti.com/qualificationsummary/jp/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=TLC2264AQPWRG4Q1

此致、

Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WADA-SAN、

    我咨询了质量和可靠性工程师、他确认了有关 HBM 和 CDM 的 TLC2264A-Q1信息是否正确。 器件通过以下测试:

    HBM:2000V

    CDM:1000V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程