This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281的最大带宽和一些建议

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/937944/pga281-max-bw-for-pga281-and-some-advice

器件型号:PGA281

尊敬的先生/女士:

  1. 我知道吗、该 IC 的带宽是多少? 我们可以输入到 PGA281的最大频率是多少?
  2. 如果以下连接正常、是否需要您的建议?

    2.1)我需要 PGA281来用于 FPGA 的 ADC。 下面是基于 PGA281EVM 的原理图。 请参阅下面的原理图

-         由于输出端的 PGA281生成 VOCM 周围的差分信号、我们需要 PGA281的输出端最大差分电压=±0.5V、共模电压为0.5V。
-         在这种情况下 、我们无法共享 ADC 和 PGA281的电源、因为 FPGA 具有内部基准电压(片上基准)

2.2)在另一种情况下、当 DVDD = 2.5V 且 VSON=-2.5V 时?  低逻辑电平和高逻辑电平的阈值是多少?  在这种情况下如何控制 IC?

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    PGA281是一款仪表放大器、此放大器针对支持相对低带宽信号的高精度直流应用进行了优化。  小信号带宽与增益间的关系如图16第9页所示。 对于所有增益、增益在高达~10kHz 的范围内保持平坦、在高于20kHz 的频率下、小信号增益(或衰减)不再恒定、并开始随频率而降低。    请参阅下面的内容。

    -您的原理图中 VOCM=0.5V、  共模电压=0.5V、由 VSON=GND 和 VSOP=3.3供电将起作用。 但是、请注意、放大器的电压输出摆幅被限制在相对于电源轨电源大约~40mV (典型值)(在整个温度范围内、负载为2mA 时、最大值为100mV)。 请参阅数据表第4页上的电源轨电压输出摆幅。  因此、由于 GND (VON 电源)的余量、支持的 PGA281最大输出信号振幅将稍微小至+/-0.450或+/-0.4V 左右、具体取决于负载。  如果您绝对需要±0.5V 的全幅值、您可以考虑将 VOCM 稍微高一些、改为~0.6V。  否则、您必须限制输出振幅以避免失真或削波。

    -逻辑高电平和低电平阈值在以下数据表中定义;其中"DVDD"表示 DVDD-VSON 之间的差异;绝对电压需要以 VSON 为基准:

    因此、对于 VSON=-2.5V 和 DVDD=+2.5V 的情况、最大逻辑低电平阈值为: VIL (max)=-2.5 + 0.2 (5V)或 VIL (max)=-1.5V

    最小逻辑高电平阈值: VIH (最小值)=-2.5 + 0.8 (5V)或 VIH (最小值)=+1.5V

    如果控制器由+3.3V 逻辑供电、则需要 在控制器和 PGA281之间使用电压电平转换器来对逻辑进行电平转换、一种可能是使用 ISO776x 等数字隔离器(或其他类似的解决方案)

    谢谢、此致、

    Luis   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    “VON=GND 和 VSON=GND”是什么意思? 我认为您只是指 VSON =GND、因为 Von 是输出信号。

    我想向您展示下图,这是我的 ADC 信号的用例。 我们可以看到、该 ADC 的输入共模电压可以介于0.25V 至0.75V 之间、而 VP 上的输入最大振幅可以是+/-0.25V、VN 上的输入最大振幅可以是+/-0.25V。 那么、我的差分电压

    VP-VN = 0.25+VOCM -(-0.25 +VOCM)= 0.5V

    VP-VN=-0.25+VOCM -(0.25+VOCM)=-0.5V

    这意味着 PGA281的差分输出(VP-VN)将为+/-0.5V、但仅在一条线路上的最大输出将为0.25V。 我要向您展示的是、如果我们为  PGA281设置 VOCM =0.5V、并且单个信号相对于 VOCM 的峰值为最大+/-0.25V、如下图所示、它将会参考输出摆幅。 总之、我们能够将 VOCM 更改为0.6V;根据我所介绍的内容、仍然需要将 VOCM 设置为~0.6V?

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK 您好、

    正确、如果您需要、VOP 和 VON 摆幅+/- 0.250V (以 VOCM 共模为基准)可生成+/-0.5的全差分输出信号、输出电源 VSON=GND、VSOP=3.3V、所需的最小 VOCM 设置为 VOCM > 0.350V、以允许100mV 摆幅余量到达 GND。  

    因此、为了便于说明 、在这种情况下、VOCM= 0.5V 的设置对于 VoP/von Swing +/- 0.250V (称为 VOCM)可以正常工作、从而在采用+3.3V 输出电源(VSON=GND、VSOP=3.3V)的情况下产生+/-0.5的全差分信号。

    谢谢、此致、

    Luis