This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成与分立式可编程增益阵列

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA112, PGA113, PGA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938882/integrated-vs-discrete-programmable-gain-arrays

主题中讨论的其他器件:PGA112PGA113PGA281

您好!

我正在寻找有关可编程增益放大器(PGA)的更多信息。 具体而言、通过选择我选择的放大器和多路复用器、选择集成 PGA 而不是构建分立式 PGA 有哪些优缺点?

谢谢、

Nikhil  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    可以使用几个运算放大器、模拟开关和精密电阻器来构建您自己的分立式 PGA。  分立式 PGA 的增益误差将是电阻器比率精度的直接函数、匹配程度是电阻器比率随温度变化的漂移。  因此、用户必须根据应用中所需的增益误差容差来寻找匹配的电阻器对(或高精度电阻器)。  此外、电路设计人员必须谨慎选择模拟开关以及在设计中放置开关/多路复用器、因为模拟开关具有会增加增益误差的相关导通电阻。  此外、开关导通电阻通常随输入电压以非线性方式变化。  此外 、我们还必须考虑模拟开关寄生电容、以确保设计的稳定性和交流响应。  

    也就是说、使用两个运算放大器和几个模拟开关来构建简单的分立式可编程放大器、并使用第二个缓冲放大器来感测电压是很可能的。  下面的电路是具有3个增益选项的分立式 PGA。  第一级的输出电压通过高阻抗缓冲器在反馈电阻器处感测、从而消除开关导通电阻的任何误差:

    集成式可编程增益放大 器已在器件内整合匹配良好的精密电阻器网络、从而提供低增益误差规格。  此外、由于它们是集成的、因此它们的面积往往较小、并且可能会添加其他诊断功能。  例如 PGA281、PGA112、PGA113、……

    但是、正如您提到的、通过选择特定于应用需求的放大器和可用增益、可以始终定制分立式设计。

    您和此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    对延迟答复表示歉意。

    这回答了我提出的问题。 感谢你的帮助

    此致、

    Nikhil