This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:输入容限功能运算放大器

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074, OPA348

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947745/tl074-input-tolerant-function-opamp

器件型号:TL074
主题中讨论的其他器件: OPA348

您好专家、

我们是否有任何具有输入容限功能和输入/输出轨到轨的运算放大器产品系列 ? (如 NJU77551)

我觉得 TL074具有 输入耐受功能、因为输入电压的绝对最大值不取决于 Vcc+。 但它不是轨到轨。

NJU77551数据表中的说明

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    OPA348具有轨到轨输入和输出、其输入可能超过正电源轨。  例如、如果运算放大器被关闭、OPA348能够处理一个出现在输入上的输入电压。  上面显示的用例(由3.3V 电源供电的5.5V 输入)也将起作用。

    数据表中未指定此特性。  但是、我正在努力准备一些配套资料来解释这一特性。  如果您想了解更多详细信息、我们可以私下沟通。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我也会对这项功能感兴趣:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    听得好!  这是我们有时遇到的一个问题,我们决定把其中的一些内容放在一起是一个好主意。  当然,目前还没有任何正式的东西。 但是、我希望完成文档、获得批准、并尽快在线提供。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Daniel!!