This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:Vsense = 0V 时的线性度

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA293, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947858/ina293-linearity-around-vsense-0v

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件:INA193INA190

您好!

您能否提供以下有关 Vsense = 0V 的图形、例如 INA193数据表第19页提到的"Vout vs Vsense "?
如果未提供、请提供测量数据。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadanori-San、

    正如我 在您的另一篇文章中提到的、这种行为是我们产品系列中较旧器件的特征、INA293不使用这种架构。 因此、没有此类数据可与此器件共享。 INA293将分别以线性方式在低至5mV/20mV、RTO、典型/最坏情况下运行:

    这意味着、如果器件在所需的共模范围内运行、它应该在数据表错误检测中表现出线性输入/输出关系、直到达到上面列出的摆幅至接地限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、

    感谢您的快速回复。

    如果使用 TI.com 上"电流感应放大器误差分析 INA293"的计算工具、当 Isense 大约为0A 时、误差将非常大
    那么、是否应该解释 INA293将在 Vsense = 0V 的线性范围内运行?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    您对曲线底部较大误差的理解是正确的、在某种程度上、所有放大器都是如此。 答案是肯定的、器件将在线性范围内运行、但根据系统设置、可能会出现明显误差。

    虽然理想运算放大器可以驱动为零、但实际上所有实际放大器都将具有摆幅至接地限制、以及在较小测量值时会增加误差的电压偏移。 您在这里看到的误差大幅上升是由于该偏移以及潜在的偏置电流造成的。 您的客户尝试在低端进行多小的电流测量?  

    例如、我们上面提到的20mV 输出、假设您使用的是器件的 A1型号、因此您的增益为20V/V 回到输入、这意味着我们的分流器仅在输入引脚上产生1mV Vsense。 同时、该器件在最坏情况下的失调电压为150uV、这也将出现在输入端。 这意味着、在这种情况下、在最坏的情况分析中、我们在 Vsense 上看到的总误差为1mV+150uV = 1.15mV、或者失调电压会在测量中增加额外的~15%误差、因为相对于失调电压、测量值非常小。 此外、根据客户尝试测量的电流大小、流入器件的偏置电流与信号更加成比例、也可能会增加明显的误差。

    您能否在此处分享您的客户尝试测量的满量程范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、

    感谢您提供更多信息。

    满量程电流范围为1mA、因此 INA293A1的 Rsense 值为124ohm。 我们的客户正在考虑检测0A 为最小电流。
    在上述条件下、请告诉我可以准确检测到的最小电流。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    对于如此小的电流范围、偏置电流将在精确感应能力方面发挥巨大作用。 在最坏情况下偏置电流为30uA 的情况下、仅由于偏置电流、刻度的顶部将存在3%的最小误差。 这不考虑偏移、增益误差等 当客户尝试接近零时、这将继续增加。  

    对于此应用、我建议您查看 INA190。 或者、您也可以查看我们的仪表放大器。 这些器件的偏置电流要小得多、因此可以使用更大的分流电阻并扩展器件的满量程范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、

    感谢您的快速响应。

    我将与客户讨论此问题。 如果我收到他的其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤