This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6001-Q1:V+电容器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940454/tlv6001-q1-v-capacitor

器件型号:TLV6001-Q1

各位同事好!

数据表建议在 V+上使用0.1uF 电容器。 由于这些电容器会随温度变化其值、因此客户询问您是否建议在125C 时为电容器提供最小值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    电容器应在整个工作范围内保持100nF (或更高)、以保持与数据表建议一致。  

    电路板会影响电气所需的电容大小。 如果运算放大器电源位于较大的电路板平面上、并且布线布局良好、则所需的电容将显著减少。 TLV6001-Q1既不是开关器件、也不是高频器件、因此旁路电容并不重要。 但是、最好谨慎操作并确保100nF 满电容。