This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HiRel:申请8A 工作电流的散热器指南。

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549-HIREL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940420/opa549-hirel-request-a-guide-for-a-heat-sink-in-8a-operation

器件型号:OPA549-HiRel

你好

使用 OPA549-HiRel 运行8A 时、请索取散热器指南。

如何在8A 时散热?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

    8安培电流只是确定散热器和/或风扇要求时所需信息的一部分。 此外、您还需要确定以下内容:

    • 将用于为 OPA549-HiRel 供电的电源电压或电压
    • 输出电压和电流波形特性;波形类型(正弦、方形等)、振幅、 频率
    • 输出负载电阻、或负载为复数时的阻抗特性(Z = R +/- JX)
    • OPA549-HiRel 应用电路原理图
    • OPA549-HiRel 周围环境的温度

    我建议您查看以下应用公告、开始确定 OPA549-HiRel 散热器:

    另请参阅:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程