This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324:半波精密整流器工作正常,全波不工作。

Guru**** 2582015 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TLV9101, TIPD139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/940168/lm324-lm324-half-wave-precision-rectifier-works-and-full-wave-not

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件:TINA-TITLV9101TIPD139

您好!

我尝试在 TINA-TI 上模拟全波整流器。 只有半波效果良好,但全波效果不好

我正在附加文件。 请更新我的错误信息。

e2e.ti.com/.../LM324_5F00_FULL_5F00_WAVE.TSC

--

谢谢。。。

Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电压高达9V、这太接近正电源轨。 如果您使用 TLV9101等轨到轨运算放大器获得更好的结果、请尝试一下。

    总之、在 TIPD139中、输入信号会进入第一个运算放大器的同相输入: