This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:需要原产国数据。

Guru**** 2929090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939894/lm7171-need-country-of-origin-data

器件型号:LM7171

以下器件所需的原产国/地区; 5962-9553601QPA。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    我在 E2E 上向您发送了一条直接消息、以在论坛之外解决此问题。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是每个密耳承包商都需要的标准文档。  这是一个5962号码、我认为您可以通过电子邮件将其发送给我或指向我在网站上的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    以下是 SMD 文档的链接。 您可以在 LM7171QML 产品页面的技术文档部分找到该文档:

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑

    我看不出它在文档中说明原产国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    LM7171QML 具有多个组装地点、请直接向我发送消息、帮助我了解您的器件组装地点。 或者、您是否在问部件是在哪里制造的?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是制造晶圆厂的 Steve 所遇到的困难(我认为这可能是波特兰、ME National 晶圆厂之一)、但组装和测试基地却在亚洲各地移动。 马拉卡可能是国家的一部分。