This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:如何处理 OPA836上的未使用 FBx 引脚

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946018/opa836-how-to-treat-unuse-fbx-pin-on-opa836

器件型号:OPA836

您好、E2E、

如何处理 OPA836上的未使用 FBx 引脚?

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我查看了 OPA836数据表的第9.1.8节(第34-35页)、其中介绍了如何处理 OPA836上的 FBx 引脚。  它看起来是最简单的设置、当您提到"未使用" FBx 引脚时、可能会提到这种设置、需要修改引脚1与引脚9之间的短接。  这会导致同相增益为1V/V  参考的表格包括各种配置和增益。

    如果您有更具体的用例、可能是不清楚如何处理 FBX 引脚的用例、请详细说明并作出响应。

    此致、

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、

    如果客户希望将 OPA836配置为缓冲器、我们应该遵循表3和表4中的哪个连接?

    我们是否应该将连接称为增益= 1V/v? 如果是、如何处理引脚2?

      

    ~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    很好的问题:对于具有同相输入的单位增益缓冲器配置、正如您提到的、所需的配置是将引脚1 (输出)短接至9 (FB1)以获得1V/V 同相增益。  此外、对于单位增益缓冲器、您将需要对反相输入(引脚2)与输出(引脚1)进行连线/短接。  这特定于单位增益缓冲器情况、因为大于1的增益将需要在反相输入和运算放大器输出之间建立反馈网络。  如果客户未实现断电功能、则应将 PD 引脚(引脚4)连接到正电源(V_s_+)。  如果客户打算使用断电功能、我建议始终驱动 PD 引脚、绝不让其悬空。  您可以悬空剩余的 FB2-FB4引脚(引脚6、7、8)、因为我的理解是、它们只需要在需要使用时进行连接。

    除了正确连接运算放大器(包括断电引脚(引脚4))外、您还希望建议客户注意输入共模和输出限制。  由于 OPA836是一款轨到轨运算放大器、因此输出电压可在两个电源电压的200mV 范围内摆动到非常接近电源轨。  此外、OPA836采用5V 单电源配置、可在-0.2V - 3.9V 的输入范围内运行。  虽然这些限制很宽松、但如果客户有一组特定的电源、输入信号和他们正在设计的输出负载条件、他们应该查看数据表以获得有关操作 OPA836以实现所需结果的最佳方法的建议。   

    希望这对客户设计有所帮助。

    最棒的

    阿尔茨