This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:IC 高度容差

Guru**** 2531680 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948335/ina181-the-tolerance-of-ic-height

器件型号:INA181

大家好、

您能不能在 INA181数据表第45页中提供帮助说明、IC 高度(1.1)的容差是多少?

请参阅图片。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tiffany、

    如果选中脚注、您将看到括号中的值仅供参考、即不是验收/拒绝流程的一部分。 圆圈右侧的数字表示引线通常距离封装基座0.00mm 至0.15mm、可测量的最大允许值位于封装顶部1.45mm、封装顶部到引线底部。 这意味着、通常情况下、封装的高度在1.1mm 到1.25mm 之间、但根据允许的最大值、最高可接受1.45mm。 请告诉我这是否能解决这个问题。