This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:直接替换

Guru**** 2812325 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/948200/op07-drop-in-alternate

器件型号:OP07

客户正在寻找罗切斯特器件#8203601GA (OP07AH/883)的直接替换器件。  

这是运算放大器、60uV 最大偏移、0.6MHz 带宽、MBCY8

您可以分享您的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、每个人都一次性制作了该部件-这是一个8引脚金属 CAN、其中883表示 mil 规格。 如果您认为需要放弃、这将限制您的选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prahlad、

    Michael 指出、TI 已经淘汰了在这一轮的、采用到99封装的最后一款运算放大器产品。 如果您能够使用现代表面贴装封装、那么我们应该能够识别替代的运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程