This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:添加一个理想乘法器

Guru**** 2424930 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939659/tina-ti-adding-an-ideal-multiplier

器件型号:Tina-TI

在 TINA-TI 视频培训系列: 在 TINA-TI (TM)仿真器中配置源大约在4:35分钟内加载一个包含理想乘法器的示例文件(调制器.tsc)。

如果您右键单击此组件并选择"Properties"、您会发现它是一个"Ideal Multiplier"、其输入阻抗默认设置为10k。

如果您右键单击并选择"Edit Symbol"、然后检查属性、您就会知道其名称是"585"(不带引号)。

如果您使用原理图符号编辑器(从 windows) Start->TINA9 - TI->Schematic 符号编辑器)、您会发现器件存在于程序文件中 TINA 目录内的 device.DDB 中。

但是、我的问题是:

¿如何选择此器件并将其插入新的 TINA 原理图中?

我曾尝试过:

a) 在"组件栏"中查找它。

b)工具->查找组件...

c)检查 TINA-TI 中组件选择的右上角选项。

但我无法找到此器件(也无法找到出现在 device.DDB 文件中的其他器件)。

我知道我可以:

1) 1)将此组件从示例(调制器.tsc)工作表复制到我的新图中。

2) 2)不使用此组件、而是使用受控源向导配置受控源。

但是、在 TINA-TI 中、此组件和 device.DDB 中的其他组件不可直接供挑选、这似乎是奇怪的。

“我是不是¿什么?

感谢您的任何反馈。

胡安·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    请将您的问题直接发送至 DesignSoft/TINA。  请使用此支持页面 www.tina.com/technical-support/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    请记住、TINA-TI 是免费的、根据这一点、TINA-TI 是 TINA 的一个受限版本:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    感谢您的发帖、感谢您关注 TINA-TI。

    听起来您做得很好、而且您是 TINA-TI 专家。

    由于 TINA-TI 将免费提供、TI 和 TINA-TI 供应商 DesignSoft 同意将内部库限制为仅使用最频繁的模型和基元。

    DesignSoft 直接提供的其他 TINA 版本中提供了一组更全面的模型和基元。

    再次感谢您关注 TINA-TI。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    John