This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:要识别的 INA118的最小输入电压

Guru**** 2694245 points

Other Parts Discussed in Thread: INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947568/ina118-minimum-input-voltage-to-the-ina118-to-be-recognized

器件型号:INA118

您好!

我想知道该仪表放大器用作输入的最小电压是多少?

如果我有一个20mV 的信号、假设这是可以的还是低电平?

如果不是、其他哪些内放大器可以在低电压下工作?

两个输入之间的最小/最大差值是多少?

谢谢、我知道数据表中可能会说明这一点、但我不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tawfiq、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。  

    仪表放大器的输入电压范围取决于许多参数、包括电源电压、基准电压、增益和共模电压。 我建议下载一个名为"模拟工程师计算器"的计算器工具: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC 

    此工具具有多种不同的计算器、包括 INA 边界图工具(单击放大器和比较器>> INA VOUT 与 VCM)。 在这里、您可以选择所使用的仪表放大器、输入电源电压、基准电压、增益和共模电压、该工具将告诉您线性行为允许的输入差分电压范围和输出电压摆幅。  

    例如、让我们以 INA118为例。 假设我们使用+/-15V 电源运行、基准电压= 0V、共模电压= 0V、增益= 10V/V 我们可以使用 INA118精确处理的输入电压范围为-1.48V 至1.42V、从而产生-14.8V 至14.2V 的线性输出电压摆幅。

    我希望这对您有所帮助!  

    要了解有关仪表放大器的更多信息、请观看以下培训视频、其中我将介绍所有这些参数以及边界图如何对您的电路设计有用: https://training.ti.com/ti-precision-labs-introduction-instrumentation-amplifiers?context=1139747-1139745-1140241-1140068 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    只需在我订购仪表放大器之前确保:我在计算器中得到:

    V+: -3.6-2.067

    V-:  -2.067-3.6.

    输入电压: 4.133-7.2.

    最大输出电压= 8.2

    VOUT 最小值=-8.2

    那么、这是否意味着将读取给定范围之间 V+、V-、Vin 的任何电压?  

    即使分辨率很小? 例如 Vin=2mV?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tawfiq、

    我对您的设置感到困惑。

    • 什么是 V+和 V-? 这些是您的电压电源吗? 引脚4和7
    • 什么是-3.6-2.067?  

    这样做的最佳方法是回答我的以下问题:

    • 您的电压电源是什么? 引脚4和7
    • 您的预期增益是多少? 您在引脚1和8之间连接了什么电阻器值?
    • 您的差分电压是多少? 这是您尝试放大的电压。
    • 共模电压是多少? 这是您尝试抑制的电压。
    • 您的基准电压是多少? 这是一个输出电平转换器。
    • 您的预期输出是什么?

    我强烈建议您观看我发送给您的培训视频、因为这将概括介绍所有这些引脚并解释它们是什么。

    如果您在 TINA Spice 中整合一个电路并对其进行仿真、也会有所帮助。 这样、您就可以看到它的行为方式。  

    TINA 仿真器可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/TINA-TI 

    可在此处下载 INA118模型、下载.tsc 文件: https://www.ti.com/product/INA118#design-development 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tawfiq、

    为什么不只显示您的原理图? 并告诉您的应用程序:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压电源为+3.3V 和-3.3V

    预期增益1.1:Rg=500KOhm

    差分电压为2mV

    共模= 0 (如何更改?)

    基准电压:1V

    我的担忧是:  

    同相的交流信号为25mV (零偏移)

    反相是23mV 的交流电

    该仪表放大器是否会读取输入?

    当计算器显示最小值-最大值范围时、两者之间的任何电压对放大器来说都很好?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试构建阻抗分析器