This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:精度差异

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA271, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947859/ina293-accuracy-variations

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件:INA193、 INA271、

您好!

如果输出电压精度受到 Vsense 和 VCM (如 INA193)的影响、您能否与我分享详细信息?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sadanori-San、

    上述情况适用于较旧器件的特定架构、其中 INA293不是其中的一部分(这些器件为 INA193、INA271等)。 请参阅 INA293数据表第7.4.1节的以下代码段:

    如果器件的输入在器件的输出上产生至少20mV 的电压、则只要器件处于共模范围内、它将在线性范围内运行。 还要记住、这是最坏的情况、性能通常会优于此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus-San、

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤