This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:删除了 INA1620的直流偏移

Guru**** 2533390 points
Other Parts Discussed in Thread: INA1620, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947439/ina1620-dc-offset-removal-for-ina1620

器件型号:INA1620
主题中讨论的其他器件: OPA1622

尊敬的 TI 支持团队:

我有一个与 INA1620放大器输出端的直流偏移相关的问题。 当器件的体积达到其可能的最大值的一半时、直流偏移测量值为25-50mV。

INA1620放大器根据下面显示的原理图进行配置。 来自活动 LPF 模拟输出的信号进入 INA1620的 IN+输入、而 IN-保持悬空。

您能否解释一下我在其输出端测量此直流电流值的 INA1620连接可能会有什么问题?

据我所知、INA1620基于 OPA1622拓扑、我多次在基于有源 LPF 的 MP3播放器等不同器件上尝试过、但在其输出端具有如此大的直流偏移值时没有问题。

此致、  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahongir、

    您能否告诉我们此应用的电源电压条件?
    因为电源电压 与输入/输出范围限制相关、有时会导致失调电压等意外行为。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!  

    INA1620由电压为11伏的双极电源为每个电源轨供电。  

    我还想提到的是、每个运算放大器电源都使用铁氧体磁珠进行隔离。 因此、我有一个用于有源 LPF 运算放大器和 INA1620的通用电源、它们通过铁氧体磁珠相互隔离。

    这些铁氧体磁珠是否会导致某种硅化、从而 导致失调电压等意外行为?

    此致、