This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA116:INA116PA 的材料是 NRND 且价格昂贵。 请帮助查找替代器件。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: INA116, INA819

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/947038/ina116-the-material-of-ina116pa-is-nrnd-and-expensive-please-help-find-a-substitute-to-replacement

器件型号:INA116
主题中讨论的其他器件: INA819

设计

INA116PA 的材料是 NRND 且价格昂贵。 请帮助查找替代器件。

推荐的 INA112PA 不符合偏移电流参数的要求。 我希望 max =±25fA、并且不会比 INA116贵;

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    封装是 INA116仪表放大器的替代产品、但 Ibias 不符合您的要求。 请告诉我们您的应用要求、我们将找到更好的候选人。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina819.pdf?ts=1602253472232&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA819

    此外、您还可以查看以下主题以选择 INA 仪表放大器

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/818894

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的建议。

    您能否帮助检查 INA116是否可以满足这些 参数?

    电源:±5V

    输入电压:0~5V

    共模抑制比:>80dB

    ℃)≤±℃)电流:≤±20fA(25℃~+100fA(-40 85 μ V

    输入失调电压:≤50uV、典型值<10uV

    电流噪声密度:0.07fA/Hz

    压摆率:>0.1V/us

    保护缓冲器失调电压:≤100uV

    这些 参数是我们的要求。

    谢谢

    BRS

    Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助检查 INA819是否符合这些 参数吗?

    很抱歉出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    您能否帮助检查 INA819是否 符合这些 参数?

    电源:±5V

    是的、双电源电压范围为 ±2.25至 ±18V

    输入电压:0~5V

    对于  ±5V 电源轨、输入 VCM (Vin)的范围为-3V 至3V。  

    共模抑制比:>80dB


    ℃)≤±℃)电流:≤±20fA(25℃~+100fA(-40 85 μ V

    输入失调电压:≤50uV、典型值<10uV

    电流噪声密度:0.07fA/Hz

    压摆率:>0.1V/us

    保护缓冲器失调电压:≤100uV

    INA819无法满足这些设计规格。  

    让我看看我是否能找到符合您设计规格的器件。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    有人告诉我、我们没有能够满足您最新规格要求的仪表放大器。 INA819是与 INA116仪表放大器最接近的放大器。  

    最棒的

    Raymond