This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:浮动电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/938912/amc1300-floating-voltage

器件型号:AMC1300

您好、E2E、

当 INN 引脚连接到 GND 而 INP 引脚断开时、INP 引脚具有大约4mV 的浮动电压。 它通常是规格吗?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    输入失调电压的最大规格为2mV、这可能会解释其中的一些4mV。

    其余部分取决于您的原理图。 INN 和 INP 均存在偏置电流、约为30uA。 该偏置电流将流经滤波电阻器和分流电阻器、可能会根据连接产生偏移。 您能否分享您的原理图以便我进行确认?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    感谢您的回答。
    我们正在评估我们工程板上的 AMC1300。 VDD1和 VDD2为5V、各自绝缘。
    INN 引脚连接到 GND1、INP 引脚悬空。
    OUTP 引脚和 OUTN 引脚 kΩ 10k Ω 电阻器连接到 GND2。

    >> INN 和 INP 均存在大约30uA 的偏置电流。

    如果 INX 没有输入偏置电流源、则 AMC1300的输入失调电压是否大于数据表中规定的规格值?

    如需了解相关信息、即使 Toshiba 器件具有相同的电路、失调电压也符合规格。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    如果 INP 是浮动的、那么我不知道您是如何进行测量的?

    您可以共享原理图吗?

    INX 的输入偏置电流源是 AMC1300。 数据表中的 AMC1300失调电压规格仅指 AMC1300失调电压性能、而不是与偏置电流相互作用的无源器件的性能。 根据器件的原理图连接方式、可以看到额外的偏移误差。 但是、在后处理中很容易考虑到这一点。

    我无法评论 Toshiba 器件性能 、因为我不知道器件输入偏置电流是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INP 上的4mV 是多少?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我明白了。 感谢您提供示例原理图。  

    由于偏置电流、很可能正输入引脚上的电荷会累积。 很可能东芝器件的偏置电流较低、因此没有问题。  

    尝试提升 VINN、然后测量 VINP 和 VINN 之间的差值、这将更能代表偏移测量。   

    但是、该原理图没有真正的功能、我们不会在此类配置中指定器件功能。 此测试的目的是什么?